WITTENSTEIN SRL/Rumänien: Spatenstich für die Erweiterung
Mit dem Spatenstich am 13. März 2019 hat der Ausbau des rumänischen WITTENSTEIN-Standorts Șura Mică (bei Sibiu/Hermannstadt) als Kompetenzzentrum für mechanische Antriebskomponenten und Statoren innerhalb der WITTENSTEIN gruppe offiziell begonnen. Bereits seit 2008 produziert WITTENSTEIN SRL in Rumänien Getriebebauteile und Statoren für die mechatronischen Antriebe von WITTENSTEIN. Mittlerweile ist mit nun 88 Mitarbeitern die Kapazitätsgrenze des Gebäudes erreicht und die räumliche Erweiterung dringend notwendig – auch, um das weitere Wachstum der WITTENSTEIN gruppe zu ermöglichen.
„Das in den letzten Jahren erworbene und aufgebaute Know-how im Bereich der spanenden Fertigung sowie der Statorenfertigung wie auch die hervorragenden Rahmenbedingungen bildeten wesentliche Eckpfeiler für die Entscheidung, den Standort in Rumänien weiter auszubauen“, so Markus Rothenfels, Geschäftsführer in Șura Mică. Der gesamte Gebäudekomplex besteht aus insgesamt fünf Bauetappen mit einer Gesamt-Grundstücksfläche von ca. 23.500 m2.
Der nun zu realisierende 2. Bauabschnitt dupliziert das bestehende Gebäude und schafft am Standort Platz für insgesamt bis zu 160 Mitarbeiter. Die Produktionsfläche verdoppelt sich auf 2.400 m2. Zudem werden die bislang sehr beengten Sozialräume auf ein angemessenes Niveau gebracht.
Fertigstellung bereits für September 2019 geplant
Die Bauarbeiten werden am 1. April 2019 beginnen. Denn nach einer intensiven Bauphase auf Basis eines entsprechend straffen Bauplans soll die Produktion im neuen Gebäudetrakt bereits im Oktober 2019 aufgenommen werden. Die Gesamtinvestition für Bau und Produktionsanlagen verteilt sich auf rund 8,5 Mio. € in den kommenden drei Jahren. „Das Projekt zeichnet sich bisher sowohl durch eine konstruktive Zusammenarbeit in unserem rumänisch-deutschen Planungsteam, als auch durch eine pragmatische und unbürokratische Abstimmung mit der Gemeinde Șura Mică und den lokalen Behörden aus. Die Zusammenarbeit zwischen der Bauherrschaft, der Bauplanung sowie den beauftragten Unternehmen läuft bisher absolut reibungslos. Dies stimmt mich daher sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Team das Bauprojekt termin- und kostengerecht fertigstellen werden“, so Markus Rothenfels.
Raum für 30 weitere Arbeitsplätze
Bis Ende 2020 sollen ca. 30 neue Arbeitsplätze am Standort Șura Mică geschaffen werden. Die räumliche und personelle Erweiterung in Rumänien folgt den globalen Ausbauplänen der Unternehmensgruppe. „Mit der geplanten Investition sichern wir zukünftig die Lieferfähigkeit in unserem Kerngeschäft. Davon profitieren unser rumänischer Standort und die WITTENSTEIN gruppe gleichermaßen“, unterstreicht Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Vorstand der WITTENSTEIN SE mit Hauptsitz in Igersheim (Deutschland).
Für den symbolischen ersten Spatenstich am 13. März 2019 legten neben Markus Rothenfels (Geschäftsführer WITTENSTEIN SRL) auch die lokale Führungsmannschaft mit Dr. Ing. Felix Szabo (Leiter SCM) und Nicoleta Adam (Leiterin der Dienstleistungs-bereiche), der lokale Architekt Alexandru Gavozdea, Valentin Ristea (Bürgermeister der Gemeinde Șura Mică) sowie Paul Eugen Gruian (Geschäftsführer des Industrieparks Șura Mică) mit Hand an.
Bilder:
01: Spatenstich bei strahlendem Sonnenschein am 13.03.2019 (von links nach rechts): Architekt Alexandru Gavozdea, Nicoleta Adam, Markus Rothenfels, Dr. Ing. Felix Szabo (alle WITTENSTEIN SRL), Valentin Ristea (Bürgermeister der Gemeinde Șura Mică) und Paul Eugen Gruian (Geschäftsführer des Industrieparks Șura Mică)
Bildquelle: WITTENSTEIN SRL / Fotograf H.Mateiu
02: Blick in die Zukunft: So wird WITTENSTEN SRL nach dem nun begonnenen Erweiterungsbau aussehen.