- WITTENSTEIN SE
- Leistungen
- Kompetenzfelder
- Agrartechnik
Agrartechnik
Verlässlich, robust und kosteneffizient: Darauf kommt es bei landwirtschaftlichen Maschinen an. Selbst diese traditionellen Aufgaben bleiben von der Automatisierung nicht unberührt. So sind WITTENSTEIN Antriebskomponenten inzwischen fester Bestandteil von Anlagen zur Saat, Umpflanzung, Blumenverarbeitung sowie Melkstationen. Durch die Skalierbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit der WITTENSTEIN Produkte profitieren Sie auch bei unterstützenden Tätigkeiten wie dem autonomen Transport. Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Getriebetechnik stehen wir sowohl für Standardanwendungen als auch individuell angepasste Sonderlösungen mit all unserem technischen Know-how beratend zur Seite.

Anwendungsgebiete
Autonome Transport- und Logistiksysteme
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind in der Logistik seit Jahren etabliert. Sowohl im Pflanzenanbau als auch in der Tierhaltung erschließen sich ebenfalls immer mehr Einsatzgebiete, in denen FTS den Alltag erleichtern und dem Mangel an Arbeitskräften entgegenwirken.
Die Feldbewirtschaftung wird größtenteils von landwirtschaftlichen Fahrzeugen erledigt. Bereits heute werden unterstützende Tätigkeiten oder Teilprozesse, wie z.B. die Saat, das Hacken oder auch Düngen mithilfe selbstfahrender Einheiten ausgeführt. Unter den dabei herrschenden Bedingungen ist die Manövrierfähigkeit essenziell. Die NP Getriebe der WITTENSTEIN alpha Value Line begeistern durch präzise Bewegungen. So realisieren wir die perfekte Abstimmung mehrerer Steuerachsen sowie die Kontrollierbarkeit des gesamten Fahrzeugs.
Darüber hinaus erledigen fahrerlose Transportsysteme besonders in Gewächshäusern, auf Plantagen aber auch in Tierställen unterschiedlichste Aufgaben. Egal, ob im Bereich der klassischen FTS oder der modernen Vertical Farming Technologie – WITTENSTEIN bedient diverse Segmente: von Pflanzenpflege und Ernterobotern über autonome Futter- und Mistschieber bis hin zu Logistiksystemen für den vertikalen Anbau.
Entdecken Sie unsere kundenspezifischen Systemlösungen, zum Beispiel für den Antriebsstrang, Hubachsen oder Greifer, und profitieren Sie von unserer Erfahrung für Ihre Sicherheitsarchitektur. Im Bereich des Vertical Farmings können wir auf unsere Expertise für Intralogistiksysteme zurückgreifen und ein breites Spektrum an Planetengetrieben sowie Schneckengetrieben, wie das NVH oder VT+, anbieten.

Pflanzenzucht
Die Automatisierung von Anbauprozessen in Gewächshäusern und auf Plantagen sowie nachgelagerter Prozesse schreitet immer weiter voran. Autonome Erntehelfer und Maschinen zur effizienten Kultivierung und Weiterverarbeitung der Erzeugnisse gehören in der modernen Landwirtschaft bereits zum Alltag.
WITTENSTEIN begleitet seit Jahrzehnten unterschiedlichste Branchen bei der Transformation zur Automatisierung von Produktionsprozessen. Die exakte Platzierung von Saatgut oder Setzlingen ist dabei ein entscheidender Faktor, um ein automatisiertes Vorgehen zu ermöglichen. Die TP+ sowie SP+ Planetengetriebe der WITTENSTEIN alpha Advanced Line eignen sich hervorragend für hochdynamische und zugleich akkurate Bewegungen, wie sie beispielsweise beim Sähen oder Umtopfen von Jungpflanzen sowie dem Handling von Blumentöpfen nötig sind. Ferner ist vor allem bei autonomen Ernterobotern eine effektive Nutzung des begrenzten Bauraums erfolgsentscheidend. Die Servoaktuatoren TPM+ und premo® sowie die bürstenlosen Servomotoren der Baureihe cyber® dynamic line, die präzise Zustellbewegungen ermöglichen, bieten höchste Leistungsfähigkeit bei kompakter Bauweise. Für Anwendungen, wie Mehr-Achs-Kinematiken, eignen sich besonders die Galaxie® D Aktuatoren mit einzigartig großer Hohlwelle bei zeitgleich höchster Präzision und Kompaktheit.

Melken
Ein artgerechter Umgang ist zweifellos ein bedeutsamer Faktor bei der Erzeugung tierischer Produkte. Speziell beim Melkvorgang von Kühen ist besondere Vorsicht nötig, um sowohl das Tierwohl als auch den Prozesserfolg nicht zu gefährden.
Alle WITTENSTEIN Produkte überzeugen durch eine äußerst geräuscharme und ruhige Arbeitsweise. Dadurch sind sowohl Mensch als auch Tier vor unnötigen Lärmemissionen geschützt. Unser Portfolio bietet für jede Anwendung eine Vielzahl an Varianten. So können wir unter anderem korrosionsgeschützte Antriebe genauso wie Edelstahl-Versionen realisieren, die unterschiedlichsten Flüssigkeiten aber auch diversen Reinigungsvorgängen problemlos standhalten.
Bei der Milchgewinnung ist darüber hinaus ein exaktes Ansteuern der Euter wichtig, um Verletzungen am Tier zu vermeiden. Je nach Aufbau der Applikation sind hierfür entweder unsere Koaxialgetriebe CP und NP der alpha Basic Line und der alpha Value Line oder aber die Winkelversionen CPK und NPK geeignet. Diese zeichnen sich durch ihre Kompaktheit und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Eierverarbeitung
Die Bandbreite tierischer Produkte, die in der klassischen Landwirtschaft erzeugt werden, ist groß. Hühnereier sind dabei äußerst fragile Erzeugnisse und müssen daher mit großer Sorgfalt behandelt werden.
Während vorbereitender Aktivitäten, wie der Befruchtung, ist der Umgang mit Eiern besonders prekär. Ungenauigkeiten im Handling und der Positionierung von dynamischen Achsen können ganze Chargen unbrauchbar machen. Deshalb ist die Wahl jeder einzelnen Komponente des Antriebsstrangs umso wichtiger. WITTENSTEIN Getriebe der alpha Basic Line und der alpha Value Line kombinieren Präzision und ausgesprochene Rundlaufeigenschaften mit dem wirtschaftlichen Faktor. Damit stellen sie eine qualitative sowie ökonomische Lösung im Bereich der Eierbearbeitung dar. Zusätzlich bieten wir mit der cyber® dynamic line einen bürstenlosen Servomotor, der exakte Zustellbewegungen mit höchster Zuverlässigkeit auf engstem Bauraum ermöglicht.

Kontakt
Sie haben Fragen zu unserem Kompetenzfeld Agrartechnik oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!